アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UARTに対するクロック供給を停止します。
備考 本API関数の呼び出しにより、アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UARTはリセット状態へと移行します。このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。
[指定形式]
void R_UARTFn_Set_PowerOff ( void );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]