浮動小数点値の逆余弦を計算します。
[指定形式]
#include <math.h>
double acos(double d);
float acosf(float d);
long double acosl(long double d);
[引数]
d 逆余弦を求める浮動小数点値
[戻り値]
正常:dの逆余弦値
異常:定義域エラーの時は、非数を返します
[備考]
dの値が[-1.0,1.0]の範囲を超えている時、定義域エラーになります。
acos関数のリターン値の範囲は[0,π]です。
三角関数演算器を利用するコードに置き換わるとリエントラントではなくなる場合があります。詳細は、コンパイル・オプションの-tfuの項目を参照ください。