浮動小数点値の小数点以下を切り上げた整数値を求めます。
[指定形式]
#include <math.h>
double ceil(double d);
float ceilf(float d);
long double ceill(long double d);
[引数]
d 小数点以下を切り上げる浮動小数点値
[戻り値]
dの小数点以下を切り上げた整数値
[備考]
ceil関数は、dの値より大きいかまたは等しい最小の整数値をdouble型の値として返す関数です。したがってdの値が負の値の時は小数点以下を切り捨てた時の値を返します。