Everything

log / logf / logl


浮動小数点値の自然対数を計算します。

[指定形式]

#include <math.h>

double log(double d);

float logf(float d);

long double logl(long double d);

[引数]

d 自然対数を求める浮動小数点値

[戻り値]

正常:dの自然対数の値

異常:定義域エラーの時は、非数を返します

[備考]

dの値が負の値の時、定義域エラーになります。

dの値が0.0の時、範囲エラーになります。