fesetround
その時点の丸め方向を設定します。
[指定形式]
#include <fenv.h>
#include <assert.h>
long fesetround(long rnd);
[戻り値]
成功した場合のみに0
[備考]
fesetround関数に丸め方向マクロの値と等しくない変更を要求した場合
丸め方向を変更しません。
本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。
使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。