Everything

csplus.is_debug_session_running


プログラムが実行中かどうかを調べます。

[指定形式]

csplus.is_debug_session_running(session_id)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

[戻り値]

プログラムが実行中の場合は True を、そうでなければ False を返します。

[詳細説明]

-

チェックに失敗した場合は例外がスローされます。マルチコアデバイスの場合,最初のコアの状態のみチェックされます。

[使用例]

>>> csplus.is_debug_session_running(session_id)
True
>>>