Everything

csplus.get_integer_expression


指定した式の整数値を取得します。

[指定形式]

csplus.get_integer_expression(session_id, expression)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

expression

評価する式を指定します。

[戻り値]

指定された式の評価結果を整数値で返します。

[詳細説明]

-

指定した式の整数値を取得します。

[使用例]

>>> csplus.get_integer_expression(0, "intVar")
10