csplus.reset_debug_session
指定されたデバッグセッションでリセットを実行します。
[指定形式]
csplus.reset_debug_session(session_id)
[引数]
引数
説明
session_id
本バージョンではこの引数は無視されます。
[戻り値]
なし
[詳細説明]
-
リセットに失敗した場合は例外がスローされます。
[使用例]
>>> csplus.reset_debug_session(session_id)
>>>