一定間隔で割り込み関数に入り、その回数をカウントする
[波形例]
[GUI設定例]
タイマ |
使用する | |||
TAU0 |
使用する | |||
Channel0 |
||||
チャネル 0 |
インターバル・タイマ | |||
インターバル時間(16ビット) |
100μs (実際の値:100) | |||
カウント開始時にINTTM00割り込みを発生する |
使用しない | |||
タイマ・チャネル0のカウント完了で割り込み発生(INTTM00) |
使用する | |||
優先順位 (INTTM00) |
低 |
[API設定例]
r_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Start TAU0 channel 0 counter */
R_TAU0_Channel0_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}
r_cg_timer_user.c
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
volatile uint8_t g_cnt = 0U;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
static void __near r_tau0_channel0_interrupt(void)
{
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Count INTTM00 */
g_cnt++;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}