ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
タイマ・アレイ・ユニット
R_TAUm_Reset
R_TAU
m
_Reset
タイマ・アレイ・ユニットをリセットします。
[
指定形式
]
void R_TAU
m
_Reset ( void );
備考
m
は、ユニット番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Stop
次のトピックスへ
R_TAUm_Set_PowerOff
目次
R_TAUm_Create
R_TAUm_Create_UserInit
r_taum_channeln_interrupt
r_taum_channeln_higher8bits_interrupt
R_TAUm_Channeln_Start
R_TAUm_Channeln_Higher8bits_Start
R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Start
R_TAUm_Channeln_Stop
R_TAUm_Channeln_Higher8bits_Stop
R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Stop
R_TAUm_Reset
R_TAUm_Set_PowerOff
R_TAUm_Channeln_Get_PulseWidth
R_TAUm_Channeln_Set_SoftwareTriggerOn
使用例(インターバル・タイマ)
使用例(方形波出力)
使用例(外部イベント・カウンタ)
使用例(入力パルス間隔測定)