以下に、コード生成がタイマ・アレイ・ユニット用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.5 タイマ・アレイ・ユニット用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
タイマ・アレイ・ユニットを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
タイマ・アレイ・ユニットに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
タイマ割り込みINTTMmnの発生に伴う処理を行います。 | |
タイマ割り込みINTTMmnHの発生に伴う処理を行います。 | |
チャネルnのカウントを開始します。 | |
チャネルnのカウント(上位8ビット)を開始します。 | |
チャネルnのカウント(下位8ビット)を開始します。 | |
チャネルnのカウントを終了します。 | |
チャネルnのカウント(上位8ビット)を終了します。 | |
チャネルnのカウント(下位8ビット)を終了します。 | |
タイマ・アレイ・ユニットをリセットします。 | |
タイマ・アレイ・ユニットに対するクロック供給を停止します。 | |
TImn端子に対する入力信号(入力パルス)のパルス間隔、またはハイ/ロウ・レベルの測定幅を取得します。 | |
ワンショット・パルス出力のためのトリガ(ソフトウェア・トリガ)を発生させます。 |