一定間隔でトグル動作を行い,デューティ50%の方形波を出力する
[波形例]
[GUI設定例]
タイマ |
使用する | |||
TAU0 |
使用する | |||
Channel0 |
||||
チャネル 0 |
方形波出力 | |||
方形波幅 |
100μs (実際の値:100) | |||
カウント開始時にINTTM00を発生し,タイマ出力を反転する |
使用しない | |||
初期出力値 |
0 | |||
タイマ・チャネル0のカウント完了で割り込み発生(INTTM00) |
使用する | |||
優先順位 (INTTM00) |
低 |
[API設定例]
r_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Start TAU0 channel 0 counter */
R_TAU0_Channel0_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}