立ち下がりエッジ100回毎にカウントする
[波形例]
[GUI設定例]
タイマ |
使用する | |||
TAU0 |
使用する | |||
Channel0 |
||||
チャネル 0 |
外部イベント・カウンタ | |||
TI00入力可能な最大周波数 |
16000000 (Hz) | |||
TI00端子入力信号のノイズ・フィルタ使用 |
使用しない | |||
外部イベント選択 |
TI00 立下りエッジ | |||
カウント値 |
100 | |||
タイマ・チャネル0のカウント完了で割り込み発生(INTTM00) |
使用する | |||
優先順位 |
低 |
[API設定例]
r_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Start TAU0 channel 0 counter */
R_TAU0_Channel0_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}
r_cg_timer_user.c
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
volatile uint8_t g_cnt = 0U;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
static void __near r_tau0_channel0_interrupt(void)
{
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Count INTTM00 */
g_cnt++;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}