R_RTC_Get_BinaryAlarmValue

アラームの発生条件を読み出します。(バイナリモード設定時)

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

#include  “r_cg_rtc.h”

void       R_RTC_Get_BinaryAlarmValue ( uint32_t * const alarm_enable,

 uint32_t * const alarm_val );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t * const alarm_enable;

読み出したアラームイネーブル値を格納する変数へのポインタ

I

uint32_t * const alarm_val;

読み出した発生条件を格納する変数へのポインタ

 

 

 

 [戻り値]

なし