R_RTC_Set_PowerOff

リアルタイム・クロックに対するクロック供給を停止します。

備考1.          API 関数を呼び出しにより、リアルタイム・クロックはリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。

備考2.          API 関数では、周辺イネーブル・レジスタnRTCENビットを操作することにより、リアルタイム・クロックに対するクロック供給の停止を実現しています。
このため、本API関数の呼び出しを行った際には、RTCENビットを共用しているほかの周辺機能(インターバル・タイマなど)に対するクロック供給も停止することになります。

 

[指定形式]

void       R_RTC_Set_PowerOff ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし