R_RTC_Set_BinaryCounterValue

リアルタイム・クロックにカウント値を設定します。(バイナリモード設定時)

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

#include  “r_cg_rtc.h”

void       R_RTC_Set_BinaryCounterValue ( uint32_t counter_write_val );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t counter_write_val;

カウント値

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_BUSY1

カウント処理を実行中(設定変更前)

備考              MD_BUSY1が返却される場合は、カウンタの動作開始待ち時間が短いことに起因している可能性があるため、ヘッダ・ファイルr_cg_rtc.hで定義されているマクロRTC_WAITTIMEの値を大きくしてください。