R_RTC_Set_AlarmValue

アラームの発生条件(曜日,時,分)を設定します。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

#include  “r_cg_rtc.h”

void       R_RTC_Set_AlarmValue ( rtc_alarm_value_t alarm_val );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

rtc_alarm_value_t alarm_val;

アラームの発生条件(曜日,時,分)

備考              以下に、アラーム発生条件 rtc_alarm_value_t の構成を示します。
(構成内容はデイバスによって胃異なります)

typedef struct {

    uint8_t alarmws;           /*    */

    uint8_t alarmwm;          /*    */

    uint8_t alarmwh;           /*    */

    uint8_t alarmww;          /*  曜日( 0 :日曜日, 6 :土曜日)  */

    uint8_t alarmwd;          /*    */

    uint8_t alarmwmt;         /*    */

    uint16_t alarmwy;         /*    */

} rtc_alarm_value_t;

                    

-     alarmws(秒)

以下に、構成メンバalarmwsの各ビットに対する意味を示します。

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

-     alarmwm(分)

以下に、構成メンバalarmwmの各ビットに対する意味を示します。

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

-     alarmwh(時)

以下に、構成メンバalarmwhの各ビットに対する意味を示します。

なお、ビット5は、リアルタイム・クロックが12時間制の場合、以下の意味となります。

             0  午前

             1  午後

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

-     alarmww(曜日)

以下に、構成メンバalarmwwの各ビットに対する意味を示します。

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

-     alarmwd(日)

以下に、構成メンバalarmwdの各ビットに対する意味を示します。

                    

                    

                    

                    

                    

                                       

-     alarmwmt(月)

以下に、構成メンバalarmwmtの各ビットに対する意味を示します。

                    

                    

                    

                    

                                       

 

-     alarmwy(年)

以下に、構成メンバalarmwyの各ビットに対する意味を示します。

置き時計 が含まれている画像

高い精度で生成された説明                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 [戻り値]

なし