ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
リアルタイム・クロック
R_RTC_Set_RTCOUTOff
R_RTC_Set_RTCOUTOff
RTCOUT
の出力を禁止します。
[
指定形式
]
void R_RTC_Set_RTCOUTOff ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_RTC_Set_RTCOUTOn
次のトピックスへ
r_rtc_alarminterrupt
目次
R_RTC_Create
R_RTC_Create_UserInit
r_rtc_interrupt
R_RTC_Start
R_RTC_Stop
R_RTC_Set_PowerOff
R_RTC_Set_HourSystem
R_RTC_Set_CounterValue
R_RTC_Set_CalendarCounterValue
R_RTC_Set_BinaryCounterValue
R_RTC_Get_CounterValue
R_RTC_Get_CalendarCounterValue
R_RTC_Get_BinaryCounterValue
R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn
R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOff
r_rtc_callback_constperiod
R_RTC_Set_AlarmOn
R_RTC_Set_CalendarAlarmOn
R_RTC_Set_BinaryAlarmOn
R_RTC_Set_AlarmOff
R_RTC_Set_AlarmValue
R_RTC_Set_CalenderAlarmValue
R_RTC_Set_BinaryAlarmValue
R_RTC_Get_AlarmValue
R_RTC_Get_CalenderAlarmValue
R_RTC_Get_BinaryAlarmValue
r_rtc_callback_alarm
R_RTC_Set_RTC1HZOn
R_RTC_Set_RTC1HZOff
R_RTC_Set_RTCOUTOn
R_RTC_Set_RTCOUTOff
r_rtc_alarminterrupt
r_rtc_periodinterrupt
r_rtc_callback_periodic
使用例