ルネサス
IDパリティの一致に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSに対応した割り込み処理r_uartfn_interrupt_errorのコールバック・ルーチン(IDパリティが一致した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_uartfn_callback_idmatch ( void );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]