ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UART
使用例
使用例
UART
通信として使用する際は、「
3.2.30
シリアル・アレイ・ユニットの使用例
」を参照してください。
差分情報
前のトピックスへ
r_uartfn_callback_idmatch
次のトピックスへ
シリアル・インタフェース IICA
目次
R_UARTFn_Create
R_UARTFn_Create_UserInit
r_uartfn_interrupt_send
r_uartfn_interrupt_receive
r_uartfn_interrupt_error
R_UARTFn_Start
R_UARTFn_Stop
R_UARTFn_Set_PowerOff
R_UARTFn_Send
R_UARTFn_Receive
R_UARTFn_Set_DataComparisonOn
R_UARTFn_Set_DataComparisonOff
r_uartfn_callback_sendend
r_uartfn_callback_receiveend
r_uartfn_callback_error
r_uartfn_callback_softwareoverrun
r_uartfn_callback_expbitdetect
r_uartfn_callback_idmatch
使用例