R_UARTFn_Set_DataComparisonOff

データの比較を終了します。

備考              API 関数の呼び出しにより、アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UART は拡張ビット・モード(データ比較なし)へと移行します。

 

[指定形式]

void    R_UARTFn_Set_DataComparisonOff ( void );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし