ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UART
R_UARTFn_Start
R_UARTF
n
_Start
LIN
通信を待機状態にします。
[
指定形式
]
void R_UARTF
n
_Start ( void );
備考
n
は、チャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
r_uartfn_interrupt_error
次のトピックスへ
R_UARTFn_Stop
目次
R_UARTFn_Create
R_UARTFn_Create_UserInit
r_uartfn_interrupt_send
r_uartfn_interrupt_receive
r_uartfn_interrupt_error
R_UARTFn_Start
R_UARTFn_Stop
R_UARTFn_Set_PowerOff
R_UARTFn_Send
R_UARTFn_Receive
R_UARTFn_Set_DataComparisonOn
R_UARTFn_Set_DataComparisonOff
r_uartfn_callback_sendend
r_uartfn_callback_receiveend
r_uartfn_callback_error
r_uartfn_callback_softwareoverrun
r_uartfn_callback_expbitdetect
r_uartfn_callback_idmatch
使用例