COMポート設定 ダイアログ


マイクロコントローラからの通信をリダイレクトするホスト・マシン上のCOMポートを設定します。

図 A.46

COMポート設定 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

デバッグ・コンソール パネルにおいて,コンテキスト・メニュー→[COMポートの設定...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[COMポート]エリア

リダイレクト先のCOM ポートを選択します。ホスト・マシン上に利用可能なCOMポートがない場合,このドロップダウン・リストは空になります。

(2)

[ボーレート]エリア

リダイレクト先のCOM ポートとのボーレートを選択します。

ドロップダウン・リストには,次のボーレートが表示されます。“システム”を選択した場合は,デバイス・マネージャの設定に従います。

システム,1200,2400,4800,9600,19200, 38400,115200

[機能ボタン]

ボタン

機能

接続/切断

COMポートに接続(デフォルト)/切断します。

COMポートに接続状態の場合は,ボタンの表示名は“切断”になります。

COMポートから切断状態の場合は,ボタンの表示名は“接続”になります。

キャンセル

COMポートの設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。