消費電流測定検索 ダイアログ【E2】


消費電流測定 パネル【E2】において,詳細な条件を指定して検索を行います。

注意

消費電流測定はRX100,RX200シリーズでのみ対応しています。

図 A.54

消費電流測定検索 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

消費電流測定 パネル【E2】において,ツールバーの を選択

[各エリアの説明]

(1)

[検索条件]エリア

検索条件を設定します。

(a)

[条件]

検索条件の種類を次のドロップダウン・リストにより選択します。

しきい値以上

測定中の電流値が指定した電流値以上になった瞬間を検出

しきい値以下

測定中の電流値が指定した電流値以下になった瞬間を検出

範囲内

測定中の電流値が指定した電流値の範囲に入った瞬間を検出

範囲外

測定中の電流値が指定した電流値の範囲から外れた瞬間を検出

通過ポイント

指定した通過ポイントを検出

(b)

[電流値]

検索条件の対象となる特定の電流値,または電流値範囲をuA単位で指定します。

[条件]が“しきい値以上”,“しきい値以下”の場合は電流値を1つ,[条件]が“範囲内”,“範囲外”の場合の場合は電流値を2つ指定します。

注意

電流値の範囲は,左側の入力欄の値が右側の入力欄の値より小さくなるようにしてください。

(c)

[検出幅を指定する]

[条件]が“しきい値以上”,“しきい値以下”,“範囲内”の場合,検出した瞬間ではなく電流値の変化を検出してからその状態が特定の時間続いたときのみ検索するかどうかを指定します。

検索する場合はチェック・ボックスを選択し,時間幅の条件と時間幅を指定します。

<1>

時間幅の条件

時間幅の条件を次のドロップダウン・リストにより選択します。

しきい値以上

[条件]で指定した条件が指定した時間以上続いた場合に検出

範囲内

[条件]で指定した条件が続いた時間が,指定した時間の範囲内の場合のみ検出

<2>

時間幅

消費電流測定条件設定 ダイアログ【E2】の[サンプリング時間]で選択したサンプリング時間の倍数を指定します。

実際の時間幅はサンプリング時間の倍数になります。

(d)

[通過ポイント]

[条件]が“通過ポイント”の場合,対象の通過ポイントを“すべて”,または現在設定されている通過ポイントから選択します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

先頭を検索

このダイアログで設定した検索条件で,測定データ全体の先頭を検索します。

前を検索

このダイアログで設定した検索条件で,消費電流測定 パネル【E2】のグラフ表示エリアのグラフのカーソル位置の時間から時間が進む方向に検索します。

次を検索

このダイアログで設定した検索条件で,消費電流測定 パネル【E2】のグラフ表示エリアのグラフのカーソル位置の時間から時間が戻る方向に検索します。

末尾を検索

このダイアログで設定した検索条件で,測定データ全体の末尾を検索します。

閉じる

設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。