全般に関わる設定のうち,デバッグに関連した設定を行います。
図 A.47 | オプション ダイアログ([全般 - デバッグ]カテゴリ) |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
(1) | [ダウンロードしているロード・モジュール・ファイルの変更を監視する] |
|
デバッグ・ツールにダウンロードしているロード・モジュール・ファイルの変更を監視し,変更があった場合は,ダウンロードの実行を確認するメッセージ ダイアログを表示します。
|
|
デバッグ・ツールにダウンロードしているロード・モジュール・ファイルの変更の監視を行いません(デフォルト)。
|
(2) | [ソース・ファイルを自動追加する(デバッグ専用プロジェクトのみ)] |
|
デバッグ専用プロジェクトにおいて,デバッグ・ツールにロード・モジュール・ファイルをダウンロードする際,プロジェクト・ツリーにソース・ファイルを自動追加します(デフォルト)。
|
|
デバッグ専用プロジェクトにおいて,デバッグ・ツールにロード・モジュール・ファイルをダウンロードする際,プロジェクト・ツリーへのソース・ファイルの自動追加を行いません。
|
注意 | 本機能は,プロジェクト・ツリーのダウンロード・ファイル・ノードにロード・モジュール・ファイルを追加した場合のみ有効となります。
デバッグ・ツールのプロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブにてロード・モジュール・ファイルを追加した場合は,プロジェクト・ツリーにソース・ファイルは追加されません。 |
|
プログラムの実行が,ブレーク・イベント(ハードウエア・ブレーク/ソフトウエア・ブレーク)により停止した際,ビープ音を鳴らします。
|
|
プログラムの実行が,ブレーク・イベント(ハードウエア・ブレーク/ソフトウエア・ブレーク)により停止した際,ビープ音を鳴らしません(デフォルト)。
|
(4) | [ウォッチ4パネルに登録されたSFR/IORも保存の対象とする] |
|
デバッグ・ツールの状態保存を行った際,ウォッチ4パネルに登録されたSFR/IORの状態も保存します。なお,読み書き可能なSFR/IORのみ保存の対象となります。
|
|
デバッグ・ツールの状態保存を行った際,ウォッチ4パネルに登録されたSFR/IORの状態を保存しません(デフォルト)。
|
注意 | 本機能は有効なライセンスがある場合のみ使用可能です。 |
|
デバッグ・ツールの実行直前にメモリとレジスタの値を自動的に蓄積します。
|
|
デバッグ・ツールの実行直前にメモリとレジスタの値を自動的に蓄積しません(デフォルト)。
|
巻き戻し機能で蓄積可能な上限数を指定します。
キーボードより1~100の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または
ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは50が指定されています。
なお,本項目を空欄にして[OK],または[適用]ボタンをクリックした場合は,前回保存時の値に戻します。
注意 | 本機能は有効なライセンスがある場合のみ使用可能です。 |
(6) | [同名ソース・ファイルを相対パスで区別しない] |
|
あるアドレスに紐付いた,プロジェクト内のソース・ファイルを表示,または開く場合に,ソース・ファイルの相対パスを使用しません。
本項目は以下の機能に影響があります。
- | エディタ パネルのコンテキスト・メニューの[移動...] |
- | 逆アセンブル パネルの混合表示モード時におけるソース・テキストの表示 |
- | 逆アセンブル パネルのコンテキスト・メニューの[ソースへジャンプ] |
ファイル名のみで表示,または開く場合は本項目をチェックしてください。
|
|
あるアドレスに紐付いた,プロジェクト内のソース・ファイルを表示,または開く場合に,ソース・ファイルの相対パスを使用します(デフォルト)。
|
注意 | 本項目をチェックし,かつ,ロード・モジュール中に複数の同名のソース・ファイルがある場合,ソース・ファイルを正しく表示,または開くことができません。 |
初期値に戻す
|
現在表示している項目をすべてデフォルトに戻します。
|
[機能ボタン]
|
|
すべて初期値に戻す
|
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。
ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。
|
OK
|
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。
|
適用
|
変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|