Everything
 

[全般 - ネットワーク]カテゴリ


全般にかかわる設定のうち,ネットワークに関連した設定を行います。

図 A.50

オプション ダイアログ([全般 - ネットワーク]カテゴリ)

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ツール]メニュー→[オプション...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[HTTP タイムアウト値(秒)]

スマート・ブラウザーがドキュメントの一覧を取得する時のHTTPのタイムアウト値を設定します。

キーボードより0~3600の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは180が指定されています。

なお,本項目を空欄にして[OK],または[適用]ボタンをクリックした場合は,前回保存時の値に戻します。

(2)

[プロキシ認証の設定ダイアログを開かない]

 

インターネットアクセスにプロキシ認証が必要な場合に,プロキシ認証の設定ダイアログを開きます。

 

インターネットアクセスにプロキシ認証が必要な場合でも,プロキシ認証の設定ダイアログを開きません。

そのため,スマート・ブラウザーなどインターネットアクセスが必要な機能は利用できません(デフォルト)。

(3)

ボタン・エリア

初期値に戻す

現在表示している項目の指定をすべてデフォルトに戻します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

すべて初期値に戻す

本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。

ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。

OK

変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。

適用

変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。