全般に関わる設定のうち,プロジェクトに関連した設定を行います。
図 A.45 | オプション ダイアログ([全般 - プロジェクト]カテゴリ) |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
|
開いているプロジェクト・ファイル,およびサブプロジェクト・ファイルの変更を監視し,変更があった場合は,再読み込みするかどうかを確認するメッセージ ダイアログを表示します(デフォルト)。
|
|
開いているプロジェクト・ファイル,およびサブプロジェクト・ファイルの変更を監視しますが,変更があってもメッセージ ダイアログを表示しません。
|
(2) | [プロジェクト保存時にe2 studio向け共通プロジェクト・ファイルも出力する] |
|
プロジェクト保存時にe2 studio向け共通プロジェクト・ファイルも出力します(デフォルト)。
|
|
プロジェクト保存時にe2 studio向け共通プロジェクト・ファイルを出力しません。
|
初期値に戻す
|
現在表示している項目の指定をすべてデフォルトに戻します。
|
[機能ボタン]
|
|
すべて初期値に戻す
|
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。
ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。
|
OK
|
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。
|
適用
|
変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|