Everything

acos / acosf / acosl


浮動小数点値の逆余弦を計算します。

[指定形式]

#include <math.h>

double acos(double d);

float acosf(float d);

long double acosl(long double d);

[引数]

d 逆余弦を求める浮動小数点値

[戻り値]

正常:dの逆余弦値

異常:定義域エラーの時は、非数を返します

[備考]

dの値が[-1.0,1.0]の範囲を超えている時、定義域エラーになります。

acos関数のリターン値の範囲は[0,π]です。