Everything

erfc / erfcf / erfcl


浮動小数点値の余誤関数を計算します。

[指定形式]

#include <math.h>

double erfc(double d);

float erfcf(float d);

long double erfcl(long double d);

[引数]

d 余誤関数値を求める値

[戻り値]

dの余誤関数値

[備考]

dの絶対値が大きすぎる場合、範囲エラーが発生します。