Everything

fdim / fdimf / fdiml


2引数間の正の差分を求めます。

[指定形式]

#include <math.h>

double fdim(double d1, double d2);

float fdimf(float d1, float d2);

long double fdiml(long double d1, long double d2);

[引数]

d1, d2 正の差を求める値 ( |d1 - d2| )

[戻り値]

正常:2引数間の正の差分

異常:範囲エラーの場合はHUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL

[備考]

リターン値がオーバーフローした場合に範囲エラーが発生することがあります。