Everything

asin / asinf / asinl


浮動小数点値の逆正弦を計算します。

[指定形式]

#include <math.h>

double asin(double d);

float asinf(float d);

long double asinl(long double);

[引数]

d 逆正弦を求める浮動小数点値

[戻り値]

正常:dの逆正弦値

異常:定義域エラーの時は、非数を返します

[備考]

dの値が[-1.0,1.0]の範囲を超えている時、定義域エラーになります。

asin関数のリターン値の範囲は[-π/2,π/2]です。