Everything

acosh / acoshf / acoshl


双曲線逆余弦を計算します。

[指定形式]

#include <math.h>

double acosh(double d);

float acoshf(float d);

long double acoshl(long double d);

[引数]

d 双曲線逆余弦を求める浮動小数点値

[戻り値]

正常:dの双曲線逆余弦値

異常:定義域エラーの時は、非数を返します

[備考]

dの値が1.0未満の時、定義域エラーになります。

acosh関数のリターン値の範囲は[0,+∞]です。