Everything
2.14.3.4 タイマ開始イベント/タイマ終了イベントを編集する

設定したタイマ開始イベント/タイマ終了イベントを編集する場合は,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンするイベント パネル上において,タイマ計測の詳細情報に表示されたタイマ開始/終了イベント(実行系およびアクセス系)を選択したのち,コンテキスト・メニューの「条件の編集...」をクリックしてください。

この操作によりオープンするダイアログで編集します。

実行系イベントダイアログによる編集の詳細については,「2.17.4.1 実行系イベントを編集する」を参照してください。

また,アクセス系イベントダイアログによる編集の詳細については,「2.17.4.2 アクセス系イベントを編集する」を参照してください。