Everything
2.14.3.5 タイマ開始イベント/タイマ終了イベントを削除する

設定したタイマ開始イベント/タイマ終了イベントを削除する場合は,イベント・エリア上のイベント・マークを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューの[イベント削除]を選択します。

また,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンする イベント パネル上において,タイマ計測の詳細情報に表示されたタイマ開始/終了イベント(実行系およびアクセス系)を選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックする操作でも削除することができます。(「2.17.5 イベントを削除する」参照)。

注意

イベント・エリア上のイベント・マークからタイマ開始/終了イベントのいずれかを削除した場合,対応した全てのイベント・マークが削除されます。