Run-Breakタイマ・イベント(「2.14.2 実行開始から停止までの実行時間を計測する」参照),またはタイマ計測イベント(「2.14.3 任意区間の実行時間を計測する」参照)によるタイマ計測の測定可能時間の範囲は次のとおりです。
|
|
|
E1(Serial)/E1(JTAG)/
E20(Serial)/E20(JTAG)
【RX600, RX700シリーズ】
|
最小
|
100マイクロ秒
|
最小
|
ー
|
最大
|
約72時間
|
最大
|
CPUクロック周波数に依存
32ビットカウンタ×2チャネル or
64ビットカウンタ×1チャネル
オーバフロー検出あり
|
E1(Serial)/E1(JTAG)/
E20(Serial)/E20(JTAG)
【RX200シリーズ, RX140】
|
最小
|
100マイクロ秒
|
最小
|
ー
|
最大
|
約72時間
|
最大
|
CPUクロック周波数に依存
24ビットカウンタ×1チャネル
オーバフロー検出あり
|
シミュレータ
|
CPUクロック周波数に依存
64ビットカウンタ
オーバフロー検出あり
|
CPUクロック周波数に依存
64ビットカウンタ
オーバフロー検出あり
|