Everything
 

[I/Oヘッダ・ファイル生成オプション]タブ


本タブでは,I/Oヘッダ・ファイル生成ツールに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

 

(1)[I/Oヘッダ・ファイル]

(2)[その他]

[各カテゴリの説明]

(1)

[I/Oヘッダ・ファイル]

I/Oヘッダ・ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新する

ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新するかどうかを選択します。

デバイス・ファイルがI/Oヘッダ・ファイル生成時より新しい場合やI/Oヘッダ・ファイル生成関連のプロパティが更新されている場合,I/Oヘッダ・ファイルを更新します。更新は自動的に上書きで行い,拡張子bakでバックアップ・ファイルを作成します。

この内容はすべてのビルド・モードで共通です。

デフォルト

いいえ

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい(デバイス・ファイルのみチェック)

ビルド時にデバイス・ファイルが更新されている場合,I/Oヘッダ・ファイルを更新します。

はい(プロパティのみチェック)

ビルド時にプロパティが更新されている場合,I/Oヘッダ・ファイルを更新します。

はい(デバイス・ファイルとプロパティをチェック)

ビルド時にデバイス・ファイル,またはプロパティが更新されている場合,I/Oヘッダ・ファイルを更新します。

いいえ

ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新しません。

I/Oヘッダ・ファイル生成時のデバイス・ファイル

I/Oヘッダ・ファイルを生成した時のデバイス・ファイルのファイル名とバージョンを表示します。

なお,本プロパティは,[ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新する]プロパティで[いいえ]以外を選択した場合のみ表示します。

デフォルト

I/Oヘッダ・ファイル生成時のデバイス・ファイルとバージョン

変更方法

変更不可

現在のデバイス・ファイル

実行中のCS+環境にインストールされているデバイス・ファイルのファイル名とバージョンを表示します。

なお,本プロパティは,[ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新する]プロパティで[いいえ]以外を選択した場合のみ表示します。

デフォルト

現在のデバイス・ファイル

変更方法

変更不可

1ビット・アクセスを出力する

I/Oヘッダ・ファイルに1ビット単位のIORアクセス用マクロ定義を出力するかどうかを選択します。

この内容はすべてのビルド・モードで共通です。

デフォルト

はい

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい

1ビット・アクセスを出力します。

いいえ

1ビット・アクセスを出力しません。

MISRA-Cオプションを有効にする

MISRA-Cルールに適合したI/Oヘッダ・ファイルを出力するかどうかを選択します。

この内容はすべてのビルド・モードで共通です。

デフォルト

いいえ

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい(-misra_c=on)

MISRA-Cルールに適合したI/Oヘッダ・ファイルを出力します。

いいえ

MISRA-Cルールを考慮しません。

デバイス・ファイル名の定義マクロを出力する

CA78K0Rではあらかじめ定義されたマクロ名として扱われていた,以下の定義マクロ(ターゲットCPUを示すマクロ)を出力するかどうかを選択します。

#define デバイス・ファイル名マクロ 1

デフォルト

いいえ

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい(-ca78k0r=on)

デバイス・ファイル名の定義マクロを出力します。

いいえ

デバイス・ファイル名の定義マクロを出力しません。

FAA用iodefineインクルード・ファイルを生成する

FAA用iodefineインクルード・ファイルを生成するかどうかを選択します。

生成する場合の生成タイミングはI/Oヘッダ・ファイルの生成と同時です。

生成は上書きで行い,拡張子bakでバックアップ・ファイルを作成します。

なお,本プロパティはFAAを持つマイクロコントローラの場合に表示します。

この内容はすべてのビルド・モードで共通です。

デフォルト

はい(-faa_inc)

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい(-faa_inc)

FAA用iodefineインクルード・ファイルを生成します。

いいえ

FAA用iodefineインクルード・ファイルを生成しません。

(2)

[その他]

I/Oヘッダ・ファイルに関するその他の詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

その他の追加オプション

その他に追加するI/Oヘッダ・ファイル生成オプションを入力します。

なお,ここで設定したオプションは,I/Oヘッダ・ファイル生成オプション群の最後に付加されます。

デフォルト

空欄

変更方法

テキスト・ボックスによる直接入力,または[...]ボタンをクリックし,文字列入力 ダイアログによる編集

指定可能値

259文字までの文字列