ルネサス
R_RIICn_Slave_Send
RIICスレーブ送信を開始します。
備考 1.
本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のRIICスレーブ送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。
備考 2.
RIICスレーブ送信を行う際には,本API関数の呼び出し以前にR_RIICn_Startを呼び出す必要があります。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_RIICn_Slave_Send ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );
備考
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint8_t * const tx_buf;
送信するデータを格納したバッファへのポインタ
uint16_t tx_num;
送信するデータの総数
[戻り値]
なし