r_riicn_error_interrupt


通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,I2Cバス・インタフェースが通信エラー/イベント発生(アビトレーションロスト,NACK,タイムアウト,スタート・コンディション,ストップ・コンディション)を検出した場合に発生する通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_riicn_error_interrupt ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし