ルネサス
R_RIICn_StartCondition
スタート・コンディションを発行し,通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)を発生させます。
備考 1.
本API関数は,R_RIICn_Master_Send,およびR_RIICn_Master_Receiveの内部関数として呼び出されます。
備考 2.
本API関数の呼び出しに伴い,r_riicn_error_interruptが呼び出されます。
[指定形式]
void R_RIICn_StartCondition ( void );
備考
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]