ルネサス
R_RIICn_Slave_Receive
RIICスレーブ受信を開始します。
備考 1.
本API関数では,1バイト単位のRIICスレーブ受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。
備考 2.
RIICスレーブ受信を行う際には,本API関数の呼び出し以前にR_RIICn_Startを呼び出す必要があります。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_RIICn_Slave_Receive ( uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );
備考
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint8_t * const rx_buf;
受信したデータを格納するバッファへのポインタ
I
uint16_t rx_num;
受信するデータの総数
[戻り値]
なし