r_riicn_callback_receiveerror


通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理のうち,アビトレーションロストの検出,NACKの検出,タイムアウトの検出に特化した処理を行います。

備考

本API関数は,r_riicn_error_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
static  void    r_riicn_callback_receiveerror ( MD_STATUS status );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

MD_STATUS status;

通信エラー/イベント発生割り込みの発生要因

MD_ERROR1 : アビトレーションロストの検出

MD_ERROR2 : タイムアウトの検出

MD_ERROR3 : NACKの検出

[戻り値]

なし