ルネサス
R_RTC_Set_BinaryCounterValue
バイナリ・カウント値を設定します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_RTC_Set_BinaryCounterValue ( uint32_t counter_write_val );
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint32_t counter_write_val;
バイナリ・カウント値
[戻り値]
なし