ルネサス
r_rtc_cup_interrupt
桁上げ割り込み(CUP)の発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,秒カウンタ(RSECCNT)/バイナリ・カウンタ0(BCNT0)の桁上げを行った場合,または64Hzカウンタ(R64CNT)の読み出しと64Hzカウンタ(R64CNT)の桁上げが重複した場合に発生する桁上げ割り込み(CUP)に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rtc_cup_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]