R_RTC_Get_CalendarTimeCaptureValuen


キャプチャしたカレンダ値を獲得します。

[指定形式]

void    R_RTC_Get_CalendarTimeCaptureValuen ( rtc_calendarcounter_value_t  * const  counter_read_val );

備考

n は,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

rtc_calendarcounter_value_t

  * const counter_read_val;

カウント値へのポインタ

備考

以下に,リアルタイムクロックのカウント値 rtc_calendarcounter_value_t の構成を示します。

typedef struct {

uint8_t rseccnt; /* 秒 */

uint8_t rmincnt; /* 分 */

uint8_t rhrcnt;  /* 時 */

uint8_t rdaycnt; /* 日 */

uint8_t rwkcnt;  /* 曜日(0:日曜日,6:土曜日) */

uint8_t rmoncnt; /* 月 */

uint16_t ryrcnt; /* 年 */

} rtc_calendarcounter_value_t;

[戻り値]

なし