R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn
|
周期割り込み(PRD)の発生周期を設定すると伴に,周期割り込み(PRD)の検出を許可します。
[指定形式]
#include "r_cg_rtc.h"
void R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn ( rtc_int_period_t period );
|
[引数]
|
|
|
|
rtc_int_period_t period;
|
周期割り込み(PRD)の発生周期
PES_2_SEC : 2秒
PES_1_SEC : 1秒
PES_1_2_SEC : 1/2秒
PES_1_4_SEC : 1/4秒
PES_1_8_SEC : 1/8秒
PES_1_16_SEC : 1/16秒
PES_1_32_SEC : 1/32秒
PES_1_64_SEC : 1/64秒
PES_1_128_SEC : 1/128秒
PES_1_256_SEC : 1/256秒
|
[戻り値]
なし