ルネサス
r_rtc_alm_interrupt
アラーム割り込み(ALM)の発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,R_RTC_Set_CalendarAlarmで指定された条件を満足した場合に発生するアラーム割り込み(ALM)に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rtc_alm_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]