ルネサス
sns_ctx 概要 コンテキスト種別の参照 C言語形式 BOOL sns_ctx ( void ); パラメータ なし 機能 本サービス・コールは,本サービス・コールを発行した処理プログラムのコンテキスト種別(非タスク・コンテキスト,タスク・コンテキスト)を調べます。本サービス・コールは,戻り値として,非タスク・コンテキストの場合はTRUE,タスク・コンテキストの場合はFALSEを返します 戻り値 マクロ 数値 意味 TRUE 1 正常終了(非タスク・コンテキスト) FALSE 0 正常終了(タスク・コンテキスト) E_CTX -25 コンテキスト・エラー - 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
BOOL sns_ctx ( void );