unl_cpu

iunl_cpu

概要

CPUロック状態の解除

C言語形式

 ER      unl_cpu ( void );
 ER      iunl_cpu ( void );
パラメータ

なし

機能

システムをCPUロック解除状態へ移行させます。

備考1 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,すでに本サービス・コールが発行され,システム状態種別が非CPUロック状態へと変更されていた場合には,何も処理は行わず,エラーとしても扱いません。

備考2 本サービス・コールでは,dis_dspの発行により変更されたディスパッチ禁止状態の解除処理は行われません。

備考3 ext_tskおよびexd_tskによっても,CPUロック状態が解除されます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクからunl_cpuを発行した。

- タスクからiunl_cpuを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反(unl_cpuのみ)

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。