-   
 
 vsta_knl
 ivsta_knl
 
-   
 
 void    vsta_knl ( void );
 void    ivsta_knl ( void );
 本サービス・コールからリターンすることはありません。
 
 本サービス・コールを発行するときは,必ず以下を満たす状態で無ければなりません。
 
 -	 全割り込みが受け付けられないこと(例えば,PSW.I == 0)
 
 -	 CPUの動作モードがスーパバイザ・モード(PSW.PM == 0)であること
 
 1 )	 ISPレジスタを,SIセクションの最終アドレス+1に初期化
 
 2 )	 INTBレジスタを,cfg600pxによって生成された可変ベクタ・テーブル(INTERRUPT_VECTORセクション)先頭アドレスに初期化
 
 4 )	 システム・コンフィギュレーション・ファイルで定義された各種オブジェクトの生成
ここで異常を検出した場合は,
システム・ダウンとなります。
 
 5 )	 MPU(Memory Protection Unit)を初期化
ここで異常を検出した場合は,
システム・ダウンとなります。
 
 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。