ルネサス
19.2.13 システム状態管理機能 以下に,RI600PXがシステム状態管理機能として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表19−17 システム状態管理機能 サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 rot_rdq タスクの優先順位の回転 タスク irot_rdq タスクの優先順位の回転 非タスク get_tid RUNNING状態のタスクの参照 タスク iget_tid RUNNING状態のタスクの参照 非タスク loc_cpu CPUロック状態への移行 タスク iloc_cpu CPUロック状態への移行 非タスク unl_cpu CPUロック状態の解除 タスク iunl_cpu CPUロック状態の解除 非タスク dis_dsp ディスパッチの禁止 タスク ena_dsp ディスパッチの許可 タスク sns_ctx コンテキスト種別の参照 タスク,非タスク sns_loc CPUロック状態の参照 タスク,非タスク sns_dsp ディスパッチ禁止状態の参照 タスク,非タスク sns_dpn ディスパッチ保留状態の参照 タスク,非タスク vsys_dwn システム・ダウン タスク,非タスク ivsys_dwn システム・ダウン タスク,非タスク vsta_knl RI600PXの起動 タスク,非タスク ivsta_knl RI600PXの起動 タスク,非タスク